This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:控制器卡 USB 输入问题

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669498/tms320f28379d-controller-card-usb-input-question

器件型号:TMS320F28379D

我将 F28379D 控制器卡用作具有定制内部电机驱动器卡的控制器。  在设计电机驱动器卡时、它包含一个4引脚串行接口、该接口将两个数据引脚路由到 F28379 GPIO 引脚28和29、当时我们认为我们将使用 SCA 器件进行串行通信。  

最近、我看到了 USB_dev_serial_cpu01示例、该示例使用 GPIO-42和 GPIO-43作为 USB DP 和 USB DN 输入。  软件中是否可以将 USB 重新路由以使用 GPIO 28/29引脚、以便在更新电机驱动器卡设计并测试新版本之前展示概念验证?  GPIO 引脚上是否没有多路复用功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    大多数外设信号可路由到不同的 GPIO。 您可以查看 GPIO 多路复用器表(www.ti.com/.../terminal-configuration-and-functions )以查看多种选项。 但是、USB 是一个独特的模块、因为它不是标准 IO。 USB 只被引入到 GPIO42/GPIO43 (www.ti.com/.../terminal-configuration-and-functions)。 如果您使用的是未修改的 TMDSCNDC28379D controlCARD、则会提供 USB 连接器并正确连接。 您应该能够使用此连接器显示概念证明、不能?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我发现 GPIO-42和43具有用于输入的特殊模拟滤波器、以支持 USB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    感谢您的回答。 我已经通过 J8上的 USB 连接器对其进行了工作。 我被要求提供的概念证明是通过连接器和定制板(使用工业电缆等)进行连接。 无论如何、我已经在 USB 引脚上找到了有关滤波器的注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、
    我知道。 嗯、如果您有任何其他问题、请告诉我们!

    -Mark