This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:GUI Composer 输出一个错误并且不启动

Guru**** 2616055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696343/launchxl-f28027f-gui-composer-outputs-an-error-and-does-not-start

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

大家好、

我的客户在启动 GUI (InstaSPIN_F2802xF_UNIVERY)时遇到以下错误。

我还附上安装日志。
如果您知道如何解决此问题、请告诉我。

e2e.ti.com/.../ti_5F00_dspack_5F00_ibsetup_5F00_6.1.0.1332_5F00_install.loge2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_5.1.641.0_5F00_install.log

日志位于 guicomposer 文件夹的 install_logs 文件夹中。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、
    我在这里和一位专家交谈、他提到 GUI 中的页面无法访问 localhost:7272。 他建议从系统(Windows)代理设置中绕过 localhost

    此致、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的支持!

    我将联系我的客户以了解这一评论。

    此致、
    Sasaki