请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我需要同步两个28377D DSP 以控制多个器件。 我计划使用 DSP1的 OutputXbar 将 EPWM1SYNCO 信号输出到 GPIO、并直接连接到 DSP2的 GPIO 作为 EXTSYNCIN1的 InputXbar5。
对于 CPU2、似乎我需要分配 GPIO 并将其设置为 INPUT5SELECT 寄存器、如果我设置以 EXTSYNCIN1为基准的 DSP2的 ePWM1、还需要配置其他任何内容?
对于 CPU1、如何配置 OutputXbar 以输出 EPWM1SYNCO 信号? 找不到示例代码。
感谢大家的想法和建议。