This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:用于2 DSP 同步的 X-BAR 配置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668632/ccs-tms320f28377d-x-bar-configuration-for-2-dsp-synchronization

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我需要同步两个28377D DSP 以控制多个器件。 我计划使用 DSP1的 OutputXbar 将 EPWM1SYNCO 信号输出到 GPIO、并直接连接到 DSP2的 GPIO 作为 EXTSYNCIN1的 InputXbar5。

对于 CPU2、似乎我需要分配 GPIO 并将其设置为 INPUT5SELECT 寄存器、如果我设置以 EXTSYNCIN1为基准的 DSP2的 ePWM1、还需要配置其他任何内容?

对于 CPU1、如何配置 OutputXbar 以输出 EPWM1SYNCO 信号? 找不到示例代码。  

感谢大家的想法和建议。