This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROFINET?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668959/profinet

主题中讨论的其他器件:AMIC110

您好!


我正在使用 F28377进行驱动控制。


目前、我们的驱动器可通过具有 Cia402配置文件的 CAN 或 EtherCAT 总线进行驱动。


该架构采用外部芯片(用于 EtherCAT 的 ET1100)、并通过 SPI 获取消息、在 F28377中 实现所有通信堆栈和 Cia402配置文件。


我们希望使用 Profil (1类到6类)实现 Profinet 总线


我们发现了一些外部芯片(HMS、Hilsher...) 这是一款 µC 式外部 μ H、在我们的 F28377中集成了基本软功能和其他器件(应用器件)。


但与 F28377 Char 在16位上的工作方式一样、集成为8位设计的外部堆栈并不容易!...我是针对 Beckoff 提供的 EtherCAT 堆栈做的...

德州仪器(TI)是否有一个解决方案来轻松实现 Profinet 总线及其配置文件(代码 exemple...)? 我们的想法是在 SPI 上连接一个外部芯片(约10美元)以与 F28377通信。


那么、在此 SPI 上交换的数据并不重要、它可以是低层应用、也可以是高层应用、具体取决于外部芯片所做的工作...

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 Sam 的这篇文章、Sam 是针对 M3内核而不是 C28x。 因此不确定、但您可以联系他们。
    e2e.ti.com/.../1664074

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    除了 Gautam 参考、这里我们还有一些其他选项。 由于您正在寻找多协议、EtherCAT 和 Profinet 并通过与 C2000的 SPI 接口工作、以下 AMIC110解决方案将有所帮助

    www.ti.com/.../tmdxice110
    这将有助于保持 C2000与 SPI 的通信并处理 AMIC110上的工业通信

    或者、如果您正在寻找具有 C2000的 EtherCAT 特定软件、请考虑以下参考设计
    www.ti.com/.../TIDM-DELFINO-ETHERCAT EtherCAT&tisearch=Search--Everything

    谢谢
    Sam