请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AMIC110您好!
我正在使用 F28377进行驱动控制。
目前、我们的驱动器可通过具有 Cia402配置文件的 CAN 或 EtherCAT 总线进行驱动。
该架构采用外部芯片(用于 EtherCAT 的 ET1100)、并通过 SPI 获取消息、在 F28377中 实现所有通信堆栈和 Cia402配置文件。
我们希望使用 Profil (1类到6类)实现 Profinet 总线
我们发现了一些外部芯片(HMS、Hilsher...) 这是一款 µC 式外部 μ H、在我们的 F28377中集成了基本软功能和其他器件(应用器件)。
但与 F28377 Char 在16位上的工作方式一样、集成为8位设计的外部堆栈并不容易!...我是针对 Beckoff 提供的 EtherCAT 堆栈做的...
德州仪器(TI)是否有一个解决方案来轻松实现 Profinet 总线及其配置文件(代码 exemple...)? 我们的想法是在 SPI 上连接一个外部芯片(约10美元)以与 F28377通信。
那么、在此 SPI 上交换的数据并不重要、它可以是低层应用、也可以是高层应用、具体取决于外部芯片所做的工作...
感谢你的帮助