This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CPU1矢量地址有效性检查

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669110/tms320f28377s-cpu1-vector-address-validity-check

器件型号:TMS320F28377S

我的问题与《TMS320F2837xS Delfino 微控制器技术参考手册》中的第2.6.4节"CPU1矢量地址有效性检查"有关-文献编号:SPRUHX5E。 我们正在尝试编写一个测试来更改冗余 ePIE 矢量表、以显示它会触发故障。 它表示冗余 ePIE 矢量表从0x1000D00映射到0x1000EFF。 但是、我们无法使用代码中的指针或通过 Code Composer 中的存储器浏览器功能读取这些存储器地址。 我们是否需要做一些特殊的事情来读取这些地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    CCS GEL 文件未定义此范围、因此您无法通过 CCS 存储器观察窗口访问它。 您可以编辑 GEL 文件以添加以下行以启用相同的内容。

    GEL_MapAddStr (0x01000D001、0x200、"R|W|AS2"、0);  

    要编辑 GEL 文件、 请执行以下步骤-

    编辑 GEL 文件后、您需要在"GEL Files"视图中右键单击 GEL 文件、然后单击"Reload (重新加载)"。

    通过代码在该位置写入时、您能否直接写入而不是使用指针?

    此致、

    Vivek Singh