This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:DRV8312配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695418/controlsuite-drv8312-config

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREDRV8312

您好!

我需要使用该板驱动电机。 问题是、我需要驾驶员定期更改速度:假设从2000 rpm 开始、持续100 ms、上升到3000 rpm 持续100 ms (斜升50 ms)、然后回到2000 rpm。

我一直在尝试更改示例代码(BLDC_Sensorless.c)、但我无法理解任何内容。 是否有任何指南解释了编程的完成方式? 因为这些注释和其他 PDF 根本不能解释。 或者、是否有人可以指导我完成我需要进行的更改?

非常感谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会参考什么示例项目? 实际上、这是一个工程主题、您必须首先设计运动曲线、才能根据您的要求获得电机的输出速度和加速度。 controlSUITE 中的大多数示例项目无法直接实现您的预期目标、您可以通过以下链接下载 motorware、并参阅 instaSPIN-MOTION 实验项目、例如 lab6a 或 lab06b。 安装 motorware 后、您可以在下面的文件夹中找到实验用户指南。

    www.ti.com/.../motorware

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 F28035套件示例。  我的问题是根本不清楚;它是否立即起作用?

    顺便说一下、像 Instaspin Motion 这样的 Motorware 软件是否可用于此开发板?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了 DRV8312 EVM 的 Motorware 示例、但它们仅适用于支持 InstaSPIN 的器件。 更具体地说、InstaSPIN-MOTION 只能在启用了-MOTION 的器件上运行(在器件型号中用"M"后缀表示)。 您可以获取 F28069M 控制卡来尝试这些示例

    肖恩