请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:controlSUITE 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 DRV8312
您好!
我需要使用该板驱动电机。 问题是、我需要驾驶员定期更改速度:假设从2000 rpm 开始、持续100 ms、上升到3000 rpm 持续100 ms (斜升50 ms)、然后回到2000 rpm。
我一直在尝试更改示例代码(BLDC_Sensorless.c)、但我无法理解任何内容。 是否有任何指南解释了编程的完成方式? 因为这些注释和其他 PDF 根本不能解释。 或者、是否有人可以指导我完成我需要进行的更改?
非常感谢、
费德里科