This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:有关&quot 的问题;表6-4。 EMIF 芯片选择内存映射(&quot);。

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668414/tms320f28375d-question-about-table-6-4-emif-chip-select-memory-map

器件型号:TMS320F28375D

您好、查姆斯、

我对"表6-4. EMIF 芯片选择存储器映射"@数据表。
器件是 F28375D。


CLA 能否访问"EMIF2_CS0n -数据"?

因为我看到了 TRM P.2594 25.1简介图25-1。 EMIF 模块概述、
CPU1和 CPU1.CLA1可访问 EMIF2。

哪一项是正确的?

此致、
新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San、

    两者都正确。 图显示 CLA 具有 EMIF2访问权限、这是正确的、因为 CLA 具有 EMIF2的 CS2空间访问权限。 EMIF2 CS0是 SDRAM 空间、不支持 CLA。 通常、CLA 过程控制数据、因此访问需要是确定性的、在 SDRAM 情况下、由于刷新周期可能会使访问延迟很长时间、因此 CLA 仅支持 CS2 (异步)访问。

    此致、

    Vivek Singh