This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:100v1调试器自动断开连接

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668378/ccs-tms320f28035-100v1-dubugger-automatically-disconnected

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我们的交流/直流电源产品为6.6kW、

当与100v1调试器连接并开始使用功率级运行控制环路时、 调试器 自动断开连接。

 调试器 在所有其他情况下都能正常工作。

我必须观察功率级中的一些变量、您知道问题出在哪里、并建议如何  观察控制环路中的变量?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是定制板(而不是 TI 评估套件)。

    您的 xds100v1调试探针和电路板之间是否存在任何隔离?
    (类似于 BH-ADP-ISO14: http://www.blackhawk-dsp.com/products/Isolation.aspx)

    在使用不带隔离的调试探针调试高压板时、这种问题非常常见。


    谢谢、
    Brett