请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我们的交流/直流电源产品为6.6kW、
当与100v1调试器连接并开始使用功率级运行控制环路时、 调试器 自动断开连接。
调试器 在所有其他情况下都能正常工作。
我必须观察功率级中的一些变量、您知道问题出在哪里、并建议如何 观察控制环路中的变量?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我们的交流/直流电源产品为6.6kW、
当与100v1调试器连接并开始使用功率级运行控制环路时、 调试器 自动断开连接。
调试器 在所有其他情况下都能正常工作。
我必须观察功率级中的一些变量、您知道问题出在哪里、并建议如何 观察控制环路中的变量?
非常感谢。
您好!
我假设您使用的是定制板(而不是 TI 评估套件)。
您的 xds100v1调试探针和电路板之间是否存在任何隔离?
(类似于 BH-ADP-ISO14: http://www.blackhawk-dsp.com/products/Isolation.aspx)
在使用不带隔离的调试探针调试高压板时、这种问题非常常见。
谢谢、
Brett