This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想知道如何通过 SOFTPRESx 寄存器复位外设。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695692/tms320f28377d-i-am-wondering-how-to-reset-the-peripherals-through-the-softpresx-register

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我知道 TMS320F2837x 可以根据 SOFTPRESx 寄存器操作单独复位外设电路。

我想知道是否需要一个特殊的程序来单独复位外设电路或者复位操作之后所需的延迟时间。

它只是将 SOFTPRESx 寄存器的各个位操作为"1"、然后再次操作为"0"以复位外设。 这是正确的程序吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当 SOFTPRESx 寄存器中的位置位时、相应模块处于复位状态。
    所有设计数据将丢失、模块寄存器将返回其复位状态。
    可以立即清除位以使外设脱离复位状态。

    检查在 c2000ware\driverlib\f2837xd\driverlib\sysctl.h 下的软件包中找到的 sysctl_resetPeripheral() API

    www.ti.com/.../C2000WARE

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速、友好的回复。