请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我知道 TMS320F2837x 可以根据 SOFTPRESx 寄存器操作单独复位外设电路。
我想知道是否需要一个特殊的程序来单独复位外设电路或者复位操作之后所需的延迟时间。
它只是将 SOFTPRESx 寄存器的各个位操作为"1"、然后再次操作为"0"以复位外设。 这是正确的程序吗?
提前感谢。