This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:关于"备份/恢复时钟..."片上闪存的复选框

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695280/ccs-tms320f28377s-about-backup-restore-clock-check-box-of-on-chip-flash

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 F28377S。
在 CCS 片上闪存窗口中、以下复选框可用。


在进行和不进行此检查的情况下、闪存写入操作是如何更改的?

请注意、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、

    选中该选项后、时钟寄存器的值将在闪存编程前备份、并在操作后恢复。 如果未选中该选项、我们不会备份寄存器、这些值将是闪存算法在闪存编程期间设置的值。 两种情况下的闪存写入过程是相同的(即、仅影响闪存写入前后的行为)。

    对于 F28377S、备份以下寄存器:
    - 0x5D208的时钟源
    - 0x5D20E、0x5D214、0x5D222上的 PLL 值

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    很少有客户在到达 main 之前在其代码中提前配置 PLL。  在多核上下文中、如果选择 CCS 自动运行选项在程序加载时运行到 main、则主内核(或 CPU1)完成的 PLL 配置应保持不变、且不应由闪存工具修改。  PLL 的保存/恢复选项有助于此类情况。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricki-San、Vamsi-San、

    感谢您的支持!!

    我明白了!!

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下主题也很有帮助。
    e2e.ti.com/.../367113

    谢谢、此致!