This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:CCS/LAUNCHXL-F28379D:

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/695519/ccs-launchxl-f28379d-ccs-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试 SPI 通信、当我设置时钟频率 SpiaRegs.SPIBRR.ALL =0x007F 时;SPI 的时钟频率应为 LSPCLK (50MHz)/128=390KHz、但我从示波器一半处读取的值为195kHz。 为什么会发生这种情况? 我缺少任何其他配置?  

谢谢、

Omer

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请确保您的 CCS 项目中具有预定义的符号"_LAUNCHXL_F28379D"。 看起来它没有定义、因此您得到的是预期的 fq 的1/2。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我转到了高级选项和预定义符号、而不是预定义 的"_LAUNCHXL_F28379D" 符号、但它没有解决问题。  

    此致、

    Omer