请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在尝试 SPI 通信、当我设置时钟频率 SpiaRegs.SPIBRR.ALL =0x007F 时;SPI 的时钟频率应为 LSPCLK (50MHz)/128=390KHz、但我从示波器一半处读取的值为195kHz。 为什么会发生这种情况? 我缺少任何其他配置?
谢谢、
Omer