This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:采用 ADS 系统的 C2000应用

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/719229/launchxl-f28377s-c2000-aplication-with-ads-system

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

你(们)好

我尝试使用 Delfino Launchpad F283777或 Hercules Launchpad RML57Lx 制作电能质量监测仪。 PQ 监视器应对三相电压进行并行采样、采样率为每周期1024个样本(0.061MSPS)。 我想购买 ADS 系统、以便使用 SPI、SCI、I2C 等数据接口进行采样、然后发送数字数据。 Delfino 或 RML57Lx 与 ADS 系统之间是否可以连接? 如果可能,您是否有任何关于 ADS 系统、功能、接口等的建议?

感谢你的帮助

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您能详细介绍一下 ADS 系统吗? 它的作用是什么? 等等、我们需要详细信息、以便问题可以发送给相应的人员。
    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna

    首先、我的应用是 PQ 监控器、我想与 Delfino 或 Hercules 电路板配合使用。 我在写 ADS 系统时会很清楚、我会向一个能够在诸如 ADS8556EVM ()(ADS8556EVM 与 C5000和 C6000电路板兼容)等工业应用中进行电压采样的 ADC 评估模块(ADCEVM)报告情况。

    我尝试使用此解决方案是因为:

    过去、我使用 Delfino F28377的 ADC 模块通过简单的调节电路对工业电路中的三相电压进行采样。 该电路由电压分频器、变压器与1:1的隔离以及运算放大器组成、均为跨度-零配置。 不幸的是、采样精度很差、我的最佳采样结果是次要。

    现在、我想尝试使用 Delfino F283777s 或 Hercules RM57L (如主机 PC)、使用 ADC 评估模块进行采样、并通过 SPI、I2C 或其他接口方法将数据电压从 ADC EVM 传输到 Delfino 或 Hercules。 有可能吗?

    关于 ADC 特性、我关注的是能够以(12-16位)的采样分辨率、0.061MSPS 的采样率、4通道输入、与 F283777s 或 RM57Lx 兼容的接口以及中等功率的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您正在寻找外部 ADC、最好在数据转换器 e2e 论坛中发帖。 任何具有 SPI 的器件都可能是最简单的接口解决方案、前提是它具有足够的通过 SPI 的吞吐量。

    在下面的主题中、您说过您能够解决您的采样问题。 不是这样吗? 如果是,还有哪些问题?

    e2e.ti.com/.../646525

    一般而言、使用内部 ADC 会容易得多。 如果您在采样时序、信号调节电路设计或对结果进行适当图形化方面遇到问题、则切换到外部 ADC 无法解决这些问题。