请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 TMS320F28035的 SPI 来获取角度传感器的角度数据。 SPI 配置为3线主控模式。 要读取传感器数据、首先将 SPI 配置为传输模式、发送传感器的地址和命令数据(16字节)、然后将 SPI 配置为接收模式、读取传感器的角度数据(16字节)、然后读取校验和状态数据(16字节)。 在整个过程中、芯片选择信号(CSn)应该一直被拉低、但是通过测量、芯片选择信号、每次16字节传输完成时、它将被上拉一次。 这将不符合传感器的时序要求。 如何配置 SPI、以便片选信号在整个周期内保持低电平。
这是我的程序的一部分,示波器的屏幕截图,黄线是片选信号,绿线是时钟信号。
谢谢!