This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027:CCS/LAUNCHXL-F28027

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/718946/ccs-launchxl-f28027-ccs-launchxl-f28027

器件型号:LAUNCHXL-F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 的是 LAUNCHXL-F28027、我正在尝试通过 CCSv8对其进行编码。  

ccsv8中 ePWM 寄存器的标准标头是什么?

此致、

Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alireza、

    C2000Ware 中提供了用于 C2000器件的外设头文件、它们不是 CCS 的一部分。 您应该下载 C2000Ware。 您可以在此路径中找到器件的接头:

    C:\TI\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2802x

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。 它解决了问题。

    不过、我还有另一个问题。

    我想在独立模式下使用我的套件。 这就是我所做的工作:

    1 -将其放入我的代码中:

    #ifdef _flash
    memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
    #endif

    2档 S1 (全部)和 S4处于 ON 位置

    我还应该做些什么吗? 有关跳线的更多信息?

    此致

    Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alireza、

    我建议查看应用手册 SPRA958。

    http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=spra958l&docCategoryId=1&familyId=1414

    它介绍了如何让应用程序独立从闪存运行。

    在电路板跳线上、我认为它们是正确的。

    此致、

    David