主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 的是 LAUNCHXL-F28027、我正在尝试通过 CCSv8对其进行编码。
ccsv8中 ePWM 寄存器的标准标头是什么?
此致、
Alireza
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 的是 LAUNCHXL-F28027、我正在尝试通过 CCSv8对其进行编码。
ccsv8中 ePWM 寄存器的标准标头是什么?
此致、
Alireza
尊敬的 David:
感谢你的帮助。 它解决了问题。
不过、我还有另一个问题。
我想在独立模式下使用我的套件。 这就是我所做的工作:
1 -将其放入我的代码中:
#ifdef _flash
memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
#endif
2档 S1 (全部)和 S4处于 ON 位置
我还应该做些什么吗? 有关跳线的更多信息?
此致
Alireza
Alireza、
我建议查看应用手册 SPRA958。
它介绍了如何让应用程序独立从闪存运行。
在电路板跳线上、我认为它们是正确的。
此致、
David