This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035:连接至目标时出错(ERROR-215 @0x0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716888/tms320f28035-tms320f28035-error-connecting-to-the-target-error-1015-0x0

器件型号:TMS320F28035

大家好、

在尝试加载程序时、TMS320F28035微控制器遇到问题。 我收到如下所示的错误消息:

此外、我发现控制卡中的以下组件非常热。

我在其他门户网站上查看了几个原因、但无法确定其在该门户网站中的适用性。  请在调试该问题时请求您的支持。

非常感谢您的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Samir、

    请避免在同一问题上发布多个主题帖。
    响应:
    e2e.ti.com/.../2643544

    U4似乎已损坏。 您能否探测 U4的引脚5? 检查 DSO 上的稳定性。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    非常感谢您对发布多个主题帖的及时响应和道歉。 我们检查了引脚5上的稳压器 U4的输出、它小于100mV。 期待您的建议。

    谢谢你
    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Samir Gautam"]我们检查了引脚5上稳压器 U4的输出、该输出小于100mV[/引用]

    您是说它是3.2V 吗? 输出是否稳定? 我只是想了解输出不会持续跳变。

    此外、微控制器是否变热?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    非常感谢您的快速响应。 否、它不是3.2V、而是低于100mV。 是的、微控制器会很快升温。

    谢谢你

    此致