请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:AMC1210
你好!
SDFM 模块上是否有比数据表中列出的更详细的文档? 我们目前正在使用 F28M35、并且希望继续使用它。 我想知道是否可以通过某种方式将 SDFM 功能添加到 F28M35中(可能有一个芯片从 AMC1395中取出数字流、对其进行滤波并通过 SPI 提供)?
Calvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
SDFM 模块上是否有比数据表中列出的更详细的文档? 我们目前正在使用 F28M35、并且希望继续使用它。 我想知道是否可以通过某种方式将 SDFM 功能添加到 F28M35中(可能有一个芯片从 AMC1395中取出数字流、对其进行滤波并通过 SPI 提供)?
Calvin