This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 文档

Guru**** 2537000 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/717103/tms320f28377d-sdfm-documentation

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:AMC1210

你好!

SDFM 模块上是否有比数据表中列出的更详细的文档? 我们目前正在使用 F28M35、并且希望继续使用它。 我想知道是否可以通过某种方式将 SDFM 功能添加到 F28M35中(可能有一个芯片从 AMC1395中取出数字流、对其进行滤波并通过 SPI 提供)?

Calvin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin、

    在技术参考手册中、SDFM 有哪些不明确之处? 您能具体吗?

    F28M35器件中不提供 SDFM 功能。 但是、您可以考虑将 AMC1210与 AMC1395配合使用(具有 SDFM 功能)、并在 F28M35中使用 SPI 与 AMC1210进行通信。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我指的是 AMC1305x、但我认为您已经理解了。 谢谢!

    AMC1210正是我想要的! 非常感谢。 )

    Calvin