请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
你(们)好 我需要更改 GUI Composer 的 user.H 文件中的控制时序。 我是否加载和修改实验文件、然后复制 User.h 文件、其中。
此外、如果我将此电压指定为最大电压或408VDC 作为 默认电压、则运行 HV 套件时、黄色电路板黑盒的电压为168VDC
谢谢
Thomas