This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPINUNIVERSALGUI:其中是 InstaSPIN_FOC_F2806xM GUI Composer 的 user.h 文件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716612/instaspinuniversalgui-where-is-the-user-h-file-for-the-instaspin_foc_f2806xm-gui-composer

器件型号:INSTASPINUNIVERSALGUI
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

你(们)好 我需要更改 GUI Composer 的 user.H 文件中的控制时序。 我是否加载和修改实验文件、然后复制 User.h 文件、其中。

此外、如果我将此电压指定为最大电压或408VDC 作为 默认电压、则运行 HV 套件时、黄色电路板黑盒的电压为168VDC

谢谢

Thomas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需将 user.h 复制到 GUI 文件夹。 您只需根据要求更改 CCS 实验项目中的 user.h、然后构建项目以生成新的目标文件(.out)。 必须将编译的工程(二进制文件)重命名为 appProgram.out、并将文件复制到相应的 webapp 文件夹。 有关更多详细信息、请参阅 MotorWare 中的"GUI 快速入门指南"。

    您不应更改任何取决于 H/w 板的 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V 和 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 的最大值、而不是输入。 您可以根据您的系统规格更改 USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V。 实际上、您不需要更改任何 h/w 参数设置、因为它未被修改、只需更改电机参数。