This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:尝试使用 XDS100v2调试器刷写代码时出错

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716346/compiler-tms320f28377s-error-while-trying-to-flash-the-code-using-xds100v2-debugger

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 f28377s 午餐垫。 我自上个月以来一直在从事电路板工作。 最近、我在尝试使用 CCS Studio 刷写代码时遇到了这个问题。 显示的错误如下所示。我尝试重新发送板、但错误仍然存在。 我使用其他 f28377s Launch-XLboard 进行了检查、在 CCS 或目标配置中没有问题。是否有人可以帮助我解决此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使在目标配置实用程序中使用测试连接的 JTAG 集成测试也失败。 有人可以解决这个问题吗??? 我们非常感谢您的快速回复。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandana、

    CCS 似乎找不到 JTAG。 确保 JTAG (或电路板)已正确连接至您的 PC。

    1) 1)尝试更改 USB 端口和电缆。
    2) 2)将 USB 电缆连接到电路板时、必须打开一些 LED。 连接 USB 电缆时、确保它们已打开。 如果它们未打开、您可能会遇到硬件问题。
    3) 3)卸载并重新安装 JTAG 驱动程序。 确保 JTAG 在 Windows 的"设备管理器"中可见。

    此致、
    哈坎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hakan 的回复。

     JP1跳线有问题。 因此控制器部分未通电。我能够解决该问题。