请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049C 尊敬的 C2000团队:
AIO (配置为数字输入时)是否可用于触发 XINT1-5中断?
例如:
如果我想使用 AIO231作为数字输入并想使用它触发 XINT1、 将 INPUT4SELECT 寄存器中的选择位设置为231是否会启用这种可能性?
当然、还需要正确配置 XINT1寄存器。
是否有人可以确认这是可能的?
文档并未完全证实这一点。 如果有可能、应该以某种方式将其添加到 INPUTxSELECT 寄存器的选择位描述中。
谢谢
Matthias