This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:AIO 和#39;s 作为数字输入可连接至 XINT1-5?

Guru**** 2534680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714616/tms320f280049c-aio-s-as-digbe-ital-input-connectable-to-xint1-5

器件型号:TMS320F280049C

尊敬的 C2000团队:

AIO (配置为数字输入时)是否可用于触发 XINT1-5中断?

例如:

如果我想使用 AIO231作为数字输入并想使用它触发 XINT1、 将 INPUT4SELECT 寄存器中的选择位设置为231是否会启用这种可能性?

当然、还需要正确配置 XINT1寄存器。

是否有人可以确认这是可能的?

文档并未完全证实这一点。 如果有可能、应该以某种方式将其添加到 INPUTxSELECT 寄存器的选择位描述中。

谢谢

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    AIO 不能用于 XINTx。

    此致、
    Vivek Singh