This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
在数据表中、
黄维恩
您好、Wayne、
此致、
Omer Amir
尊敬的 Omer:
"只能校准偏移误差(通道间和 ADC 间)。 您能否通过一起校准误差来澄清您的意思?"
问题:
假设用户 已在初始化中通过 Device_cal()调用出厂 OTP 调整,则用户想知道他们是否可以进一步校准。
对于一般增益/偏移误差、我们知道用户可以使用基于软件的校准、如我们的应用手册"TMS320280x 和 TMS3202801x ADC 校准"(https://www.ti.com/lit/an/spraad8a/spraad8a.pdf?ts=1673934390939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F2808)
在这里、当您说"只能校准失调电压误差(通道间和 ADC 间)。"时、这意味着用户可以像应用手册那样使用基于软件的方法进行校准。 或者您是指另一个?
2.当我说过一起校准误差时,我打算使用应用手册等基于软件的方法,针对所有这3个增益误差和所有这3个偏移误差执行一次。 您是否认为用户可以使用应用手册中的相同方法来校准所有这6种增益/偏移误差、包括软件代码中的增益/偏移、通道间增益/偏移、ADC 间增益/偏移误差?
韦恩
您好、Wayne、
您参考的应用手册不适用于 F28004x 器件、因此我将与编写人员联系、以查看内容是否仍然适用。 我将在明天回来。
此致、
Omer Amir
您好、Wayne、
我确认应用手册中使用的校准应该能够在 F28004x 器件上使用、唯一需要更改的是基于该器件数据表中增益误差最小值/最大值的安全范围计算、因为这是基于器件的。
此致、
Omer Amir
尊敬的 Omer:
感谢您的更新。
但是、基于应用手册的软件方法是否适用于所有这6种增益/偏移误差、或者它们是否仅适用于除(通道到通道和 ADC 到 ADC)之外的增益/偏移误差?
您好、Wayne、
根据我与应用手册作者的讨论、应用手册中的软件方法适用于增益/偏移误差、ADC 到 ADC 增益/偏移误差和 ADC 隔离、但不适用于通道到通道误差。
此致、
Omer Amir