This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADC 到 ADC 和通道到通道错误

Guru**** 2559350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186725/tms320f280049-adc-to-adc-and-channel-to-channel-errors

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在数据表中、  

  1. 上面提到的通道间增益/失调电压误差、ADC 间增益/失调电压误差、ADC 间隔离是什么? 请您更详细地解释一下吗?
  2. 我们了解可以校准增益/偏移误差。 这些通道间增益/失调电压误差、ADC 间增益/失调电压误差、ADC 间隔离是否都可以通过增益/失调电压误差一起校准? 如果没有、是否可以单独校准它们?  
  3. 这些误差是否受温度影响? 如果是、这些偏差与温度变化是多少? 上述误差应该已经包括-40和125C 时的较差情况。 对吗?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将研究这一点、并尝试在明天之前将这些信息提供给您。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1. 以下是一些详细信息:
      1. 通道间增益误差:这是 ADC 内的通道间发生的最坏情况误差、当理想 结果与满量程测试特性进行比较时( 零量程和满量程 是指测量值时的点、 0表示 ADC 读取其可能的最低电压、而 FULL 表示可能的最高读数)
      2. 通道到通道偏移误差:这与通道到通道增益误差相同、但比较发生在零标度
      3. ADC ADC  增益误差和  ADC ADC  偏移误差:这与误差的通道到通道版本相同、只是现在比较了整个 ADC
      4. ADC 到 ADC 隔离:这是当所有 ADC 和所有 SOC/通道同时转换(具有相同的采样保持时间和同时触发)时对结果读数的影响
    2. 只能校准偏移误差(通道间和 ADC 间)。 您能否通过一起校准误差来澄清您的意思?
    3. 数据表指出、在 测试的温度范围内、所有值都将处于相同的误差裕度范围内(如果显示为-40C 至125C、则这些温度范围内的误差应超出列出的误差范围)。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    "只能校准偏移误差(通道间和 ADC 间)。 您能否通过一起校准误差来澄清您的意思?"

    问题:

    假设用户 已在初始化中通过 Device_cal()调用出厂 OTP 调整,则用户想知道他们是否可以进一步校准。

    对于一般增益/偏移误差、我们知道用户可以使用基于软件的校准、如我们的应用手册"TMS320280x 和 TMS3202801x ADC 校准"(https://www.ti.com/lit/an/spraad8a/spraad8a.pdf?ts=1673934390939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F2808)

    在这里、当您说"只能校准失调电压误差(通道间和 ADC 间)。"时、这意味着用户可以像应用手册那样使用基于软件的方法进行校准。 或者您是指另一个?

    2.当我说过一起校准误差时,我打算使用应用手册等基于软件的方法,针对所有这3个增益误差和所有这3个偏移误差执行一次。 您是否认为用户可以使用应用手册中的相同方法来校准所有这6种增益/偏移误差、包括软件代码中的增益/偏移、通道间增益/偏移、ADC 间增益/偏移误差?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您参考的应用手册不适用于 F28004x 器件、因此我将与编写人员联系、以查看内容是否仍然适用。 我将在明天回来。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我确认应用手册中使用的校准应该能够在 F28004x 器件上使用、唯一需要更改的是基于该器件数据表中增益误差最小值/最大值的安全范围计算、因为这是基于器件的。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    感谢您的更新。

    但是、基于应用手册的软件方法是否适用于所有这6种增益/偏移误差、或者它们是否仅适用于除(通道到通道和 ADC 到 ADC)之外的增益/偏移误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据我与应用手册作者的讨论、应用手册中的软件方法适用于增益/偏移误差、ADC 到 ADC 增益/偏移误差和 ADC 隔离、但不适用于通道到通道误差。

    此致、

    Omer Amir