This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:与 LAUNCHXL-F28069M 进行通信的蓝牙解决方案

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186780/launchxl-f28069m-bluetooth-solution-to-communicate-with-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSLAUNCHXL-CC2650

  我正在构建一个机器人、该机器人将使用 LAUNCHXL-F28069M 和两个 BOOSTXL-DRV8323RS 电机驱动器来驱动两个48V 无刷电机。 最初、我尝试使用 Arduino nano 连接 Digi Xbee PRO 和游戏手柄、与  LAUNCHXL-F28069M 进行通信、我将另一 个 Digi Xbe-PRO 连接到 LAUNCHXL-F28069M 上的某些 GPIO TX 和 RX 引脚。  但是、  在获取 LAUNCHXL-F28069M 上的正确数据时遇到问题。  当我将接收器 XBee 插入到我的 PC 并使用 XBee 软件时、我可以看到它接收到0到1023的值、具体取决于游戏手柄的 x 和 y、但在 code composer 中、我只得到两个值、48或50。  

  因此、我想知道是否有更好的解决方案来解决我的问题?  是否有一个由德州仪器制造的电路板可与我的 XBee pro 配合使用并发送  LAUNCHXL-F28069M 能够正确接收的数据?   或者我可能不使用 XBee-pro。  我不确定。  我只是在尝试构建一个简单的遥控器、该遥控器将通过操纵杆发送值、以控制  LAUNCHXL-F28069M 和电机驱动器运行的两个电机。  提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    我们的专家将在明天回来。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

             虽然我们很乐意帮助您解决与器件上模块相关的问题(问题越具体/精确、越好)、但我们回答系统设计问题的能力有限、尤其是与连接第三方产品相关的问题。 有关 TI 的无线解决方案、请访问 https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/cc2340.html?keyMatch=CC2340

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有 BOOSTXL-CC2659MA 的 LAUNCHXL-CC2650是否会通过 TX Rx 引脚与 LAUNCHXL-F28069M 搭配使用?  我正在尝试制作一个与  LAUNCHXL-F28069M 进行通信的遥控器。  因此、我想知道我是否可以将两  个 LAUNCHXL-CC2650与 BOOSTXL-CC2659MA 捆绑包搭配使用。  一个可以连接 到 LAUNCHXL-F28069M、另一 个可以连接到遥控器、并将数据传输到 LAUNCHXL-F28069M 上的那个。 这是合乎逻辑的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520347" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186780/launchxl-f28069m-bluetooth-solution-to-communicate-with-launchxl-f28069m/4477305 #4477305]LAUNCHXL-CC2650和 BOOSTXL-CC2659MA 是否会通过 TX Rx 引脚与 LAUNCHXL-F28069M 配合使用?  [/报价]

    如果这些电路板接受0-3.3V 电平输入、则可通过 GPIO 引脚或 SCI 端口驱动它们。  

    [引用 userid="520347" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186780/launchxl-f28069m-bluetooth-solution-to-communicate-with-launchxl-f28069m/4477305 #4477305"]这是否符合逻辑?

    只要 I/O 电平兼容、这些电路板就可以连接在一起。