工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的各位成员:
我使用 F28M35H52C 微控制器来控制原型三相逆变器。 此时、逆变器通过 LCL 滤波器在直流侧连接到直流电源、在交流侧连接到电阻负载。
我的 PWM 代码很好、我已经验证了它高达280Vdc/60Vac、但是当我转到更高的电压时(例如、当我将直流电源电压升高到320V 时)、我失去了与微控制器的 CCS 连接(所有存储器都将: 无法读取)、我的微控制器似乎复位(我可以观察到这一点、因为某些通过 GPIO 输出控制的继电器在失去与 CCS 的连接时断开、意味着 GPIO 输出从1变为0)。 这是微控制器的复位吗?
所有这些都可能是由 EMI/接地问题引起的吗? 是否有人再次遇到过这种情况?
此致、
Alex