This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:F28M35H52C 复位问题

Guru**** 2536030 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/745894/ccs-f28m35h52c-f28m35h52c-reset-problem

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位成员:

我使用 F28M35H52C 微控制器来控制原型三相逆变器。 此时、逆变器通过 LCL 滤波器在直流侧连接到直流电源、在交流侧连接到电阻负载。

我的 PWM 代码很好、我已经验证了它高达280Vdc/60Vac、但是当我转到更高的电压时(例如、当我将直流电源电压升高到320V 时)、我失去了与微控制器的 CCS 连接(所有存储器都将: 无法读取)、我的微控制器似乎复位(我可以观察到这一点、因为某些通过 GPIO 输出控制的继电器在失去与 CCS 的连接时断开、意味着 GPIO 输出从1变为0)。 这是微控制器的复位吗?

所有这些都可能是由 EMI/接地问题引起的吗? 是否有人再次遇到过这种情况?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    请尝试 www.ti.com/.../tiduay6c.pdf 第7.1.1.3节

    此外、控制卡上的隔离式接地平面之间还有一个电容器、您可以考虑将其卸下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    感谢您的回复。

    由于我使用 F28M35及其扩展坞、您认为复位来自5V USB 来为电路板加电、还是来自连接到控制卡的 USB?

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    使用铁氧体环进行测试失败。 我还尝试通过隔离变压器为集线站加电、但复位仍然存在。 您对此问题有其他建议吗?

    这可以从我的代码启动吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否通过仅从坞站运行代码来测试,以便根本不连接电源板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    我有一个 USB 用于加载控制器、另一个用于为对接板加电。 我已经尝试卸下用于加载控制器的 USB (在运行控制器后)、但集线站始终连接到5V 插头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 让我用不同的方式提出我的问题

    如果不存在高电压、您是否会看到发生复位? 也就是说、您只是运行代码、但 HV 不存在?

    如果不存在 HV、则问题将仅由代码导致。

    如果问题仅在存在 HV 的情况下发生、则需要查看偏置和电压轨、并在引入 HV 并进行开关时查看它们是否干净。 它也可能位于代码中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好、问题仅在高电压下发生。 特别是当 Vdc >300V 和 Vac >70V 时。
    您能否解释一下、检查偏置和电压轨意味着什么?
    如果它来自代码、它是否应该是参数设置中的某个内容? 我正在使用 Simulink 支持包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尝试取下 ISO 平面之间的盖子、看看连接是否仍然松动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗斯

    我没有听到您的反馈、问题是否得到解决?

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我们未能解决振铃或接地电容器的问题。

    但是、我们在电源设计中引入了一些组件、以降低噪声、控制器停止复位。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    缓冲器?

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的回复、我现在将关闭此主题。 因为原始问题已解决。

    -Manish