主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我目前仍在开发温度高达150°C 及以上的高温电子产品。
为了测试我的电路、我使用了标准 TMS320F28335、一切都很好。 下一步、我使用了 SM320F28335-HT、该器件在编程时应该是相同的。
我使用评估板上的 JTAG 进行编程。 连接测试成功、然后我想将程序传输到微控制器。
成功构建后、我从 CCS_V8中收到以下错误消息:
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x09000@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx:GEL:文件:C:\ti\workspace\[Project name]\Debug\[Project name].out:发生数据验证错误、文件加载失败。
因此、我以为可能我做了一些错误、我想上传 LED_INCLKING_example。 它以相同的错误停止。
我读取了大量的线程、但似乎与错误无关。
感谢您的帮助!
Bene