This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F28335-HT:配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件(SM320F28335-HT)不匹配

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, SM320F28335-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746565/ccs-sm320f28335-ht-the-configured-device-tms320f28335-does-not-match-the-detected-device-sm320f28335-ht

器件型号:SM320F28335-HT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我目前仍在开发温度高达150°C 及以上的高温电子产品。

为了测试我的电路、我使用了标准 TMS320F28335、一切都很好。 下一步、我使用了 SM320F28335-HT、该器件在编程时应该是相同的。

我使用评估板上的 JTAG 进行编程。 连接测试成功、然后我想将程序传输到微控制器。

成功构建后、我从 CCS_V8中收到以下错误消息:

C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28335)与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:
ADC 校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:文件加载程序:验证失败:地址0x09000@程序的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C28xx:GEL:文件:C:\ti\workspace\[Project name]\Debug\[Project name].out:发生数据验证错误、文件加载失败。

因此、我以为可能我做了一些错误、我想上传 LED_INCLKING_example。 它以相同的错误停止。

我读取了大量的线程、但似乎与错误无关。

感谢您的帮助!

Bene

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bene、
    我将看到我是否可以帮助解决问题。
    您能否向我提供有关所测试器件的信息?
    您尝试对多少个器件进行编程? 您能否提供器件和/或批次追踪代码信息的照片?
    商用设备和 HT 设备之间使用的硬件是否相同?

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我已上传器件图片。

    我们测试了三个标准的一个和两个超线程器件。 标准配置工作正常。

    硬件平台是相同的。

    此致、

    Bene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在检查了很多东西之后、我们发现 XCLKOUT 引脚保持在 XCLKIN/8上、这意味着芯片正在等待一些代码(等待闪存)。 因此、芯片连接良好、而且某些部件仍在工作。 也许这仍然是一个软件问题...?!
    我们是否需要此芯片的其他目标配置文件、或者我们是否应该使用 TMS320F28335.ccxml 文件?

    此致、
    Bene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bene、
    使用 TMS320F28335配置是正确的。
    我正在尝试从这个批次中获取一些器件。 不幸的是、我们的一些团队成员本周外出参加感恩节假期。 因此、可能需要一些时间来获取要验证的材料。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bene、
    我无法在本地找到同一批次的物料。
    我将从其他批次申请样片、以查看其是否按预期工作。
    您是否会向我发送一个器件进行验证?

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够获得有关这个批次的更多信息。 自2017年8月以来、该公司已交付1000多件产品、但没有迹象表明器件存在任何问题。 您是否已验证原理图连接与用于 DSP 的有效 TMS 电路板相同?

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    对我来说、从您那里获取免费样片将会更容易。 这将清楚地确定问题的根源。 如果您测试的器件无法正常工作、问题将出在我们的电路上。 如果器件工作、则批次故障。
    关于你的第二个问题:是的,它们是相同的。 我们在相同的 PCB 设计上测试了这两种方法、所有 TMS 都能很好地工作。
    此致、Bene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bene、
    我将通过电子邮件与您联系以进行讨论。
    我们现在可以关闭该帖子、并在必要时使用解决方案或其他详细信息重新打开。
    此致、
    涉水