Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:TMS320C28346
尊敬的 e2e 支持:
我的一位客户在敏感应用领域工作、他们必须遵循一些安全指南。
为此、您能否告诉我们:
- 是否可以关闭(关闭数据处理/通信等) F28377D 的两个内核之一? 在这里、我们需要证明、在这种情况下、两个内核无法在共享的总线上进行数据传输。
- 对于我们的单个版本、但对于 CLA、同样的问题是:是否可以完全关闭它并且只使用 C28x?
- 我们的 TMS320C28346和 TMS320F28377之间是否有任何基准(CLA 处于关闭状态或未使用)?
此致、