This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:能否禁用两个内核之一?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750999/tms320f28377d-can-we-disable-one-of-the-two-cores

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320C28346

尊敬的 e2e 支持:

我的一位客户在敏感应用领域工作、他们必须遵循一些安全指南。

为此、您能否告诉我们:

  1. 是否可以关闭(关闭数据处理/通信等) F28377D 的两个内核之一? 在这里、我们需要证明、在这种情况下、两个内核无法在共享的总线上进行数据传输。
  2. 对于我们的单个版本、但对于 CLA、同样的问题是:是否可以完全关闭它并且只使用 C28x?
  3. 我们的 TMS320C28346和 TMS320F28377之间是否有任何基准(CLA 处于关闭状态或未使用)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价]是否可以关闭(关闭数据处理/通信等...) F28377D 的两个内核之一? 在这里、我们需要证明、在这种情况下、两个内核无法在共享的总线上进行数据传输。 [/报价]

    是的、用户可以通过软件将 CPU2子系统置于复位状态或禁用 CPU2子系统的时钟。

    [引用]我们的单个版本也有同样的问题、但对于 CLA 而言:是否可以完全关闭它并且只使用 C28x? [/报价]

    是的、用户可以禁用 CLA 的时钟。

    [引用] 我们的 TMS320C28346 和 TMS320F28377之间是否有任何基准(CLA 处于关闭状态或未使用)? [/报价]

    两个器件上使用的 C28x 内核相同、因此如果不使用 CLA 和 CPU2、基准测试编号将相同。

    此致、

    Vivek Singh