This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用带 MATLAB 的 TMS320F28335实验板套件。我只想读取 ADC 值。要使用 ADC、我是否需要连接任何外部组件?(如电容器)
2. ADCLO 位于实验套件中的什么位置?
[引用 user="karthika s"]1. 我正在使用 带 MATLAB 的 TMS320F28335实验板套件。我只想读取 ADC 值。要使用 ADC、我是否需要连接任何外部组件?(如电容器)[/QUERPLET]
F28335 controlCARD 专为 ADC 设计、可在无需额外外部组件的情况下使用内部基准模式。
[引用 user="karthika s"]2. ADCLO 位于实验套件中的什么位置?
ADCLO 被连接至电路板接地。 如果需要、您可以在 C2000Ware 中找到原理图。
Karthika、
您在哪个引脚上强制施加电压? 您要转换的电压源的性质是什么? 您是否能够在 ADC 转换期间使用示波器验证源信号?
Tommy
Karthika、
您还可以测量连接到 ADCINB2的电容器 C19上的电压吗? 我假设您的直流电源与集线站上的其中一个 GND 引脚共享接地基准。
您是否使用具有低阻抗的真正直流工作台电源、或者它是一个可能配置为50Ω Ω 终端的函数发生器?
是否有任何其他 ADC 通道工作? 这是新套件吗? ADC 以前是否工作过?
Tommy
Tommy、
感谢你能抽出时间。
您 还能测量连接到 ADCINB2的电容器 C19上的电压吗?
我没有连接任何外部设备。如果 TI 实验板套件中存在该设备、我将对其进行测量。
2.我假设您的直流电源与集线站上的一个 GND 引脚共用一个接地基准。
是的
您是否正在使用具有低阻抗的真正直流工作台电源、或者它是一个可能配置为50Ω Ω 终端的函数发生器?
是。稳压电源
4.其它 ADC 通道是否正常工作?
否。每个通道都会给出相同的错误。
5.这是新套件吗?
否
6. ADC 以前是否工作过?
无法从大学获取该信息。
[引用 user="karthika s"]
您 还能测量连接到 ADCINB2的电容器 C19上的电压吗?
我没有连接任何外部设备。如果 TI 实验板套件中存在该设备、我将进行测量。[/QUERP]
C19是一个组装在 controlCARD 上的电容器。
[引用 user="karthika s"]
4.其它 ADC 通道是否正常工作?
否。每个通道都会给出相同的错误。
5.这是新套件吗?
否
6. ADC 以前是否工作过?
无法从大学获取该信息。
您有哪个版本的 controlCARD? 例如、R2.2是最新版本。 您是否有办法找到另一个套件进行比较?