Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, REF3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: REF3430
图10-23和10-24中的 TRM 建议使用运算放大器将电压基准器件的输出缓冲到 TMS320F28379D 中。 这些电压基准中的大多数具有±10mA 的输出容量、而 Vrefh 和 Vrefl 仅需要小于200uA 的偏置电流。 您能否评论一下该建议、以及根本不使用运算放大器会产生什么后果?
谢谢!