This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:用于 BLDC 和 PMSM 电机的控制器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750013/ccs-tmdshvmtrinspin-controller-for-bldc-and-pmsm-motor

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

大家下午好、

我在 Hyderabad (印度)的 Cybermotion Technology Pvt Ltd 工作,作为嵌入式软件工程师,我们非常高兴地告诉您,我们销售了10000多个用于太阳能水泵控制器(变频驱动)的控制器,它使用您的 Tiva C 系列  (TM4C123GH6PGE)来运行3相感应电机。在此项目中, 我们使用通过您的门户获取的所有可能技术。该概念基于 SVPWM 生成的脉冲和用于速度控制的 V/F 方法。

目前、我们正在努力控制 BLDC 和 PMSM 电机。(3 hp 和5 hp 额定值) 为此、我们已经推出了 TI 的 TMS320C2000 (TMDSHVMTRINSPIN)开发工具、即用于200瓦或400瓦 BLDC 和 PMSM 电机的工具。因此、这完全基于 GUI 来操作电机。在这里、我们只能控制外部参数、例如速度和一些电流限制。 因此,该 GUI 会自动与电机同步,并根据电机选择(BLDC、PMSM)进行控制。 我们担心的是、由于没有参考代码、我们无法看到内部机制以及算法的工作方式。 现在、我们处于盲模式、需要如何执行、因为这完全取决于 GUI 应用。

  此套件不 支持3 HP 和5 HP PMSM 和 BLDC 电机,但我们可以直接使用软件,只需进行一些修改,如电机参数、电流设置、速度、电压等。

为此、我们需要实际的源文件(C 编程 代码)或任何参考代码、以便轻松开始工作。 我们已经准备好了硬件、我们正在寻找 来自美国的软件

请帮助我们、我们始终 依赖于您的技术和产品

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 controlSUITE 中找到很多 HVKIT 的开源示例:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1

    我在上面链接的目录中提供了 PMSM 和 BLDC 电机的示例

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您提供的宝贵信息。

    能否为我提供 C2000系列 TMDSHVMTRINSPIN 的原理图?

    谢谢你

    Shikhar Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划将 F2803x 微控制器用于 BLDC。 我是否可以为 PMSM 电机使用相同的微控制器。 如果在该或同一个中有任何更改。
    请详细说明...
    谢谢你
    Shikhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2803x 系列在 controlSUITE 中提供了用于 PMSM 和 BLDC 控制的示例、因此您应该可以在那里找到

    高压套件的硬件文档可在以下位置找到:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的宝贵信息。

    能否为我提供 C2000系列 TMDSHVMTRINSPIN 的原理图?
    我们计划将 F2803x 微控制器用于 BLDC。 我是否可以为 PMSM 电机使用相同的微控制器。 如果在该或同一个中有任何更改。
    请详细说明...
    谢谢你
    Shikhar Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikhar

    请查看我在您最近的回复之前所作的回复。 已提供您要查找的信息

    肖恩