Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
大家下午好、
我在 Hyderabad (印度)的 Cybermotion Technology Pvt Ltd 工作,作为嵌入式软件工程师,我们非常高兴地告诉您,我们销售了10000多个用于太阳能水泵控制器(变频驱动)的控制器,它使用您的 Tiva C 系列 (TM4C123GH6PGE)来运行3相感应电机。在此项目中, 我们使用通过您的门户获取的所有可能技术。该概念基于 SVPWM 生成的脉冲和用于速度控制的 V/F 方法。
目前、我们正在努力控制 BLDC 和 PMSM 电机。(3 hp 和5 hp 额定值) 为此、我们已经推出了 TI 的 TMS320C2000 (TMDSHVMTRINSPIN)开发工具、即用于200瓦或400瓦 BLDC 和 PMSM 电机的工具。因此、这完全基于 GUI 来操作电机。在这里、我们只能控制外部参数、例如速度和一些电流限制。 因此,该 GUI 会自动与电机同步,并根据电机选择(BLDC、PMSM)进行控制。 我们担心的是、由于没有参考代码、我们无法看到内部机制以及算法的工作方式。 现在、我们处于盲模式、需要如何执行、因为这完全取决于 GUI 应用。
此套件不 支持3 HP 和5 HP PMSM 和 BLDC 电机,但我们可以直接使用软件,只需进行一些修改,如电机参数、电流设置、速度、电压等。
为此、我们需要实际的源文件(C 编程 代码)或任何参考代码、以便轻松开始工作。 我们已经准备好了硬件、我们正在寻找 来自美国的软件
请帮助我们、我们始终 依赖于您的技术和产品
谢谢!