This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:将 SunSpec ADC 模式示例移植到 TMS320F28004x 时发生构建错误

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748470/tms320f280049-building-error-when-porting-sunspec-adc-mode-example-to-tms320f28004x

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

根据 SPRAC94C 文档、将 Sunspec 主机 ADC 模式示例从 F28379D 移植到 F28004x。

它具有以下构建错误。 它是由 CMD 设置引起的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    错误的完整对话框是什么? 看起来像是包含/链接错误。

    您是否遵循 SPRAC94C 第4.4节中的步骤? 我希望第1步(共4.4步)可以解决这些错误。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是完全错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仔细参考 SPRAC94C 第4.4节中的步骤后、仍然存在以下编译错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您发布的最新错误可能是由于工程中使用了多个链接器命令文件(.cmd 文件)所致。 在 Project Explorer 中、似乎只有一个链接器命令文件、因此 CCS 也可能包含 C2000ware 中的一个。

    请检查以下各项:

    右键点击工程并选择 Properties、然后转到"CCS General"选项卡。 在'Linker command file:'旁边、.cmd 在您的项目中选择的是相同的命令文件吗? 如果没有、请将其设置为您正在使用的 f28004x_general_ram_lnk.cmd。

    希望这对您有所帮助、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、它现在起作用了。