请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2806 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们在 XRS 引脚上有一个奇怪的行为。 器件上电后、XRS 引脚有时会在39.8ms 后变为低电平、持续约54us。
这种情况并非每次都发生、有时也会发生。 我们的所有器件都没有这种行为、只有少数器件。
XRS 引脚低电平的持续时间(54us)看起来好像发生了看门狗、但是看门狗在 CPU 初始化时被禁用。
我还想知道、为什么 XRS 在39.8ms 后变为低电平。 如果是看门狗问题、则 XRS 引脚应在13.11ms 后变为低电平。
我们使用内部振荡器(10MHz)。
所连接的是测得的 XRS 引脚(黄色)和电源3.3V (红色)。 因此电源始终保持稳定。
什么可能导致 XRS 引脚的这个复位?
感谢您的帮助。
此致、
Dani