This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2806:TMS320F28069M XRS 引脚有时会自复位

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806, TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746564/ccs-tms320f2806-tms320f28069m-xrs-pin-self-resetting-sometimes

器件型号:TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在 XRS 引脚上有一个奇怪的行为。 器件上电后、XRS 引脚有时会在39.8ms 后变为低电平、持续约54us。

这种情况并非每次都发生、有时也会发生。 我们的所有器件都没有这种行为、只有少数器件。

XRS 引脚低电平的持续时间(54us)看起来好像发生了看门狗、但是看门狗在 CPU 初始化时被禁用。

我还想知道、为什么 XRS 在39.8ms 后变为低电平。 如果是看门狗问题、则 XRS 引脚应在13.11ms 后变为低电平。

我们使用内部振荡器(10MHz)。

所连接的是测得的 XRS 引脚(黄色)和电源3.3V (红色)。 因此电源始终保持稳定。

什么可能导致 XRS 引脚的这个复位?

感谢您的帮助。

此致、

Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    您在 XRS 引脚上有 RC 吗? 您的 XRS 引脚连接是什么样的? 此外、您确信看门狗已禁用、对吧?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    是的、XRS 上有一个 RC。 10kOhm 至3.3V、100nF 至 GND。
    我还非常确定看门狗已禁用、因为这种行为不会在我每次启动器件时发生、并且看门狗计数器永远不会在我的应用代码中复位。

    此致、
    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子显示器件型号为“TMS320F2806”,但您也可以参阅“使用内部振荡器(10MHz)”。 F2806器件没有内部零引脚振荡器。 您的正确器件型号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dani、
    复位的持续时间确实表明它由 WD 触发。 是否可能有一些恶意代码启用了 WD? WD 寄存器受 EALLOW 保护、因此除非 EALLOW 有效、否则写入不会进行。 您只在少数器件中、甚至在这些器件中观察到这一点、这一事实使得调试变得更加困难。 您可以尝试重新刷写代码吗? 我们在这里讨论了多少个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件型号是 TMS320F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答我上一个帖子中的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。

    我们现在重新刷写了器件、但仍然存在相同的问题。

    只有当我们使用摇臂开关打开设备电源时、我们才会缓慢地将其开关。

    此时、我们正在为器件开发新软件、没有问题。

    我想我可以关闭这个线程。

    感谢你的任何帮助。

    此致、

    Dani