This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:ADC 中存在问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748078/tms320f28069-problem-in-adc

器件型号:TMS320F28069

主席/女士,

参考下面的两个线程

e2e.ti.com/.../739367

2 .https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/739367#pi320098=2

我的问题是  

1.我得到的值小于0X0FFF,即小于4095。 在 ADC 输入端施加3.3V 电压时。 为什么??

2.我还有一个查询、表示它在监视窗口中显示调制指数(Mi) 0。 但预期值接近于一个或一个值。 为什么会这样??

请帮帮我。

谢谢、此致、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Surya、

    您的引用线程看起来仍然处于打开和活动状态。 请在此处继续调查。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 好的、先生、我将继续这个线程