请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 主席/女士,
参考下面的两个线程
2 .https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/739367#pi320098=2
我的问题是
1.我得到的值小于0X0FFF,即小于4095。 在 ADC 输入端施加3.3V 电压时。 为什么??
2.我还有一个查询、表示它在监视窗口中显示调制指数(Mi) 0。 但预期值接近于一个或一个值。 为什么会这样??
请帮帮我。
谢谢、此致、
Surya