This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:实验板差异#39;s 套件- Delfino F28335和 TMS320F28335

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748060/ccs-tms320f28335-difference-of-experimenter-s-kit---delfino-f28335-and-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

实验板套件- Delfino F28335和 TMS320F28335有何区别?

这是从 Micrium 下载的 uCOSII 项目  

使用 实验板套件- Delfino F28335编译时没有错误、但 TMS320F28335编译中发生了以下错误。

我想知道实验板套件- Delfino F28335和 TMS320F28335的区别。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoran、

    当您导入工程时、它会引入其链接器命令文件。  

    我怀疑在 TMS320F28335目标配置中、项目现在正在尝试引入一个新的链接器命令文件、根据您选择的"变体"、它期望您需要该文件。  编译/链接时、工程现在将看到两个链接器命令文件-导致您看到的冲突。

    对于项目属性中的 TMS320F28335目标配置、如果您在"Linker 推荐文件"下拉列表中选择不拉入.cmd 文件、会发生什么情况?

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助! 问题已经解决。