请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好,
我们正在使用 TMS320f28069进行功率因数校正。 我们有定制硬件和控制卡。 我们面临以下问题。
1.当打开 PFC 电源板的交流电源时,JTAG 断开。
控制 器尝试执行 PFC 时的主要问题是电流跟随电流 CPU 时钟频率从80MHz 变为4Mhz、然后跳闸。
此类问题的原因是什么?? 以及任何可能的解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在使用 TMS320f28069进行功率因数校正。 我们有定制硬件和控制卡。 我们面临以下问题。
1.当打开 PFC 电源板的交流电源时,JTAG 断开。
控制 器尝试执行 PFC 时的主要问题是电流跟随电流 CPU 时钟频率从80MHz 变为4Mhz、然后跳闸。
此类问题的原因是什么?? 以及任何可能的解决方案。