This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:当 PFC 被激活时、tms320f28069 CPU 时钟被改变

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743331/tms320f28069-tms320f28069-cpu-clock-is-getting-changed-when-pfc-is-activating

器件型号:TMS320F28069

您好,

我们正在使用 TMS320f28069进行功率因数校正。 我们有定制硬件和控制卡。 我们面临以下问题。

1.当打开 PFC 电源板的交流电源时,JTAG 断开。

控制 器尝试执行 PFC 时的主要问题是电流跟随电流 CPU 时钟频率从80MHz 变为4Mhz、然后跳闸。

此类问题的原因是什么?? 以及任何可能的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎有硬件问题、

    您能否在控制卡上运行代码而不出现任何问题?

    您需要查看电源轨、并确保电源链的额定值符合您电路板施加的负载。

    有关 F28069端所需的功耗、请参阅数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我没有听到过您的反馈、问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们能够在 Launchpad 上运行代码、而不会出现任何问题。  我们的降压转换器工作正常。 当软启动阶段结束且电流控制器正在采取一些措施时、我们将面临此问题。 控制器会产生巨大的谐波。  

    黄色一个是线电压、绿色是线电流。

    微控制器频率 发生变化后的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Indrajit、

    说实话、设计需要一些调试。

    您可以从检查闭环稳定性开始、如果您有模型、请确保它在闭环仿真中保持稳定。 等等